结果:找到"晶振 晶振尺寸 晶振电路设计",相关内容1000条
  • 晶振电路中为什么并上电阻?
  • 你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用?扬兴晶振原厂整理了一些相关资料,跟大家一探究竟!电路中在晶振旁边并上一个电阻的作用,主要有以下4点:1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区。晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区,以获得增益,在饱和区是没有增益的,而没有增益是无法振荡的。如果用芯片中的反相器来作振荡,必须外接这个电阻。2、限流防止谐振器被过驱晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-10 14:44:00
  • 最简单的测试晶振是否起振的方法
  • 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
  • 石英晶振电路设计的好坏与这5点有关
  • 石英晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。由于石英晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理,以下几点设计注意事项希望可以帮助到大家。1.晶振内部存在石英晶体,所以在受到外部撞击或者跌落的时候容易造成石英晶体断裂破损造成晶振失效。在设计的时候就要考虑晶振的可靠安装以及位置尽量不要靠近板边,设备外壳等等2.设计的时候尽量缩短晶振部分的走线,石英晶振走线和其他信号线之间保留尽量远的距离,并且推荐将晶振的外壳接地,这些措施都能更好的避免干扰。3.谨慎选择C1、C2的容值。尽量按照晶振厂家提供的推荐值设计。在满足起震要求的前提下,C1、C2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-07 15:23:00
  • 一文看懂!有源晶振的输出电路
  • 有源晶振是一种比较高端的石英晶振,本身自带电压不需要外部接电源,具有高稳定性,低功耗,低相位抖动,低电压等高级特性。输出电路放大、整形,得到图4所要求的某种标准输出,驱动负载或后级门电路。这里,还经常路作用是对有源晶振获得的正弦信号进行缓冲、放用到逻辑电平转换电路和分频、倍频电路。输出正弦波的电平VPp、VRMs或dBm表IBm的算式如下必要时,还须注上谐波抑制比。方波或矩形波输出电平应注明TT、CMoS、HCMOS还是ECL,要不要直流。并且,表示出占空比、上升时同、下降时间、上冲等脉冲波形其它参数。标准输出负载为50g2、1kg2、10k2/10PF或用驱动几个门电路表示,如驱动2个门,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-19 16:35:00
  • 硬件工程师必看!贴片晶振电路图7个设计要求
  • 硬件工程师是不是遇到过这些晶振电路设计问题?布线、电容匹配、防干扰等等。扬兴晶振厂家给大家提供几点贴片晶振原理图基础设计要求,满足以下几大要求,基本上就可以设计出合适的SMD晶振原理图!1、在PCB设计是,石英晶体的外壳必须接地,可以防止晶振的向往辐射,也可以屏蔽外来的干扰。晶振下面要铺地,可以防止干扰其他层。因为有些人在布多层板的时候,顶层和底层不铺地,但是建议晶振所在那一块铺上地。2、贴片晶振电源去耦非常重要,建议加磁珠,去耦电容选三个,容值递减。时钟输出管脚加匹配,具体匹配阻值,可根据测试结果而定。3、晶振底下不要布线,周围5mm的范围内不要布线和其他元器件(有的书是建议300mil范...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-11 11:21:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 选择小尺寸晶振带来的好处,你知道吗?
  • 随着大多数电子设备制造商不断缩小产品尺寸,无源元件制造商也要顺应市场需求不断缩小其晶体封装尺寸。那么,减小晶振的封装尺寸能否带来什么好处?本文深入了解电子工程师在使用较小尺寸的晶振时面临的好处。一、满足PCB灵活空间如果工程师希望缩小PCB尺寸或在现有电路板上为额外电路创造更多空间,那么更小的晶体封装元件可以帮助他们实现这一目标。同时,还可以减小产品的尺寸或在产品中包含更多功能。二、高成本效益与较大的晶体元件相比,较小的晶体元件可能更昂贵。因为较小的晶体生产起来更复杂,工厂可能不得不购买新的生产设备或使用新技术。在投资回报(ROI)之前,这些晶体将比其他晶体尺寸更昂贵。此外,2.0x1.6m...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 小 封装 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-17 17:50:00
  • 尺寸重要吗?晶振小型化的电路设计要点
  • 你知道吗?小型化已经是电子行业的一个持续趋势。那么,石英晶体尺寸减小会在电路设计过程中引起不同的问题。为了帮助解决这些问题,本文重点介绍对缩小石英晶体尺寸时对电路设计有什么要注意的。一、频率晶体的尺寸越小,谐振频率就越高。对于石英来说,石英毛坯的厚度与谐振频率成反比关系。这意味着当晶片变薄时,频率会增加。相反,这意味着需要更厚的空白来获得更低的频率。因此物理上石英晶体(指无源谐振器)在2.0x1.6mm封装中提供不能低于16MHz的频率或在1.6x1.2mm封装中不能提供低于24MHz的频率。在电路设计中,从较大尺寸的石英晶体更换到较小尺寸的石英晶体时需要考虑到这一点。二、等效串联电阻较小晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-18 14:28:00
  • 深度好文!电路板上的晶振坏了怎么办
  • 如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。晶振停振:晶振是各板卡的"心跳"发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。大量晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 体谐 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-12-02 09:47:00
  • 码住!晶振在电路中的符号
  • Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: